关于 RX130 DEMO 板(RTK0EG0003S02001BJ) 实现低功耗的CS+样例程序?

关于 RX130 DEMO 板(RTK0EG0003S02001BJ)  实现低功耗的CS+样例程序,请教下 在哪里可以下载 参考,官网的样例程序都是基于 e2studio?但是公司都是用 CS+ for CC,加 CC-RX 开发

Parents Reply
  • 我这边想在RX130进入低功耗后,使用触摸按键(管脚为PC6)来唤醒单片机,请问配置唤醒的源代码应该怎么写呢?我看到RX130只有三种低功耗模式,因为要保证触摸按键还能工作,所以只能选择sleep mode而不是deep sleep mode是吗?

Children