SDHI模块发送CMD7时发生SDC_SD_ERR_HOST_TOE

在评估RX72M的SDHI模块功能时,我调试了示例代码(r01an4233xx0300-rx-sdmemory)。我遇到了以下问题。 SD卡初始化过程中:r_sdc_sd_send_cmd_arg(card_no, SDC_SD_CMD7, SDC_SD_RESP_R1b, p_hndl-> rca [0])的返回值现在是SDC_SD_ERR_HOST_TOE。可能的原因是什么?备注: (1) CMD7 之前的命令(SMD0、CMD8、ACMD41、CMD2、CMD3、CMD9、CMD13)运行良好。响应是准确的。 (2) sd卡为8G存储卡。 (3)发送CMD7前,sd卡状态为standby。

日文区的一个提问,我遇到和他一摸一样的问题。有回答说换张卡试试,然后就没有下文了。

一张UHS-1 8G MLC卡,一张Class10 8G MLC卡,一张2G卡。

Parents Reply
  • 感谢您的回复。我正在读datasheet。SD卡没有用SPI模式,发送CMD0时CS为高。我之前怀疑是板子有问题,所以在RSK+RX65N-2M的官方开发板上也试了r01an4233xx0300-rx-sdmemory这个示例代码,结果现在出现了ACMD41超时。

Children
No Data