在评估RX72M的SDHI模块功能时,我调试了示例代码(r01an4233xx0300-rx-sdmemory)。我遇到了以下问题。 SD卡初始化过程中:r_sdc_sd_send_cmd_arg(card_no, SDC_SD_CMD7, SDC_SD_RESP_R1b, p_hndl-> rca [0])的返回值现在是SDC_SD_ERR_HOST_TOE。可能的原因是什么?备注: (1) CMD7 之前的命令(SMD0、CMD8、ACMD41、CMD2、CMD3、CMD9、CMD13)运行良好。响应是准确的。 (2) sd卡为8G存储卡。 (3)发送CMD7前,sd卡状态为standby。
日文区的一个提问,我遇到和他一摸一样的问题。有回答说换张卡试试,然后就没有下文了。
一张UHS-1 8G MLC卡,一张Class10 8G MLC卡,一张2G卡。
问题解决了。
SDHI的信号没有上拉。我还特意去看了最新版的电路图,是有上拉的,结果我手里的原型机是旧版。而RX65N开发板上的上拉要额外做一个配置才能起作用。
所以原型机不好使,开发板也不好使。