你好,使用RX24T做无感FOC控制,请问有相应的上位机GUI软件调试算法吗?可以打印FOC算法的相应波形,调参用。
谢谢。
您好:
您可以在官网下载 workbench2.0, 其附带全局变量参数的读写功能,及类示波器功能的变量实时或触发曲线复现功能。
请问您用的是否为我们官方发布的样例程序和RSSK demo板。 如果是的话,请参看样例程序附带说明文件,r01an3788ej0101-motor.pdf及RSSK usermanual文件R20UT3697EJ0110,可以顺利搭建调试功能。
如果是自己布的板,需要将工程中添加ics支持文件,并留硬件接口,同样可以使用我们GUI( workbench2.0)的调试功能。
非常感谢您的回复;我使用的是自己的板子,请问如何获取 和 添加ICS支持文件?是否有相关的文档?
RX62N-COMMUNICATION-BOARD-APPLICATIONNOTE.pptx
您好,请参看此ppt
您好,请问 RX62N-COMMUNICATION-BOARD 这通信板的原理图开源吗?如何获取?
我在代理商那无法买到这块通信板;请问您是否知道购买渠道?或能否提供原理图?自己做。
您好,公开的购买渠道,我不清楚。
一般是代理向我们业务部门申请,如果您那边代理获得困难。
方便的话,请留下邮箱和您公司信息。我们内部确认一下支持的方式。