您好!我使用瑞萨官方开发套件Renesas Solution Starter Kit 24V Motor Control Evaluation System for RX23T (Motor RSSK)跑官方例程调试,使用BOARD_UI可正常调试,但当我尝试使用ICS_UI调试,出现无法连接的问题,已确认按照下图连接好,硬件COM口正常,但在Renesas Motor Workbench界面中COM口显示为灰色无法选择,请问这种情况可能是什么原因导致呢,该如何解决,我的PC操作系统为Win10,Renesas Motor Workbench版本为V3.0.0,我想尝试寻找旧版本的Renesas Motor Workbench但无法找到下载连接。
Hi Tom:
首先请放心使用3.0版本。 针对您描述的现象,有两种可能:
1)workbench没有调入许可文件,先点击初始画面Help,点击第二项
在弹出的这个小框中点击select
调如atf文件,其位置一般在您workbench下载包的installer文件夹里
调入后应该可以解决本问题。
2)另外一种是需要修改程序,因为程序默认是board模式,本模式会切断调试通讯。
可在如下文件夹
上层路径\an_r01an3788ej0101_motor\workspace\RX24T_MRSSK_SPM_LESS_FOC_CSP_RV101\config
找到r_mtr_config.h文件,修改宏
#define CONFIG_DEFAULT_UI (ICS_UI)// (BOARD_UI)