RX24T复位时间太长,有没有方法可以缩短POR的等待时间。
如图5.29所示,tRESWT表明在上电复位时,VCC引脚从低电平变为高电平后,RES#引脚需要在27.5ms时从低电平变为高电平,才会完成正常的上电复位。
您能再详细描述一下您的问题吗?
请按照硬件手册的要求完成复位时序,超出电气特性范围之外的操作,我们无法保证。
i think you did not understand the question