This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

请为您的RX帖子添加标签

为了方便大家搜索到相关问题,希望大家在发帖的时候给帖子贴上标签。标准如下:

  1. 每个问题最多3-4个标签  

  2. 标签1: 设备名称标签(如RA2W1或RA4E2等)  

  3. 标签2/3: 与文章问题相关的关键字(例如bootloader, CAN, i2c, SPI, freeRTOS, ethernet)——选择最核心的一两个即可。

  4. 标签4:  如果帖子内容与特定的工具(如e2studio, FSP, Segger等)相关,可以添加,注意: 只有当它们是问题的核心时才需要添加,如果仅仅因为它们被提到或用到,无需添加。

谢谢。