RX24T双马达调试系统,为客户尽快熟悉RX-T系列mcu调试环境,芯片性能,底层调用提供便利。
1 cpu板资源介绍
详细介绍请参看r12uz0086ec0100-rx24t_um。
2 inverter 板
DC24V调试系统,详细介绍请参看r12uz0089ec0100-motor。
3 通讯板
通讯板设计隔离方案,可保护调试PC与硬件驱动强电。
4 可按如下图示联接系统
5 将系统联接完成后,系统电源上电…
5 将系统联接完成后,系统电源上电,点击电脑上workbench图标。
在workbench操作界面,调入本工程的rmt和map文件
这两个文件一般放置在 工程文件夹/application/user_interface/ics
例如:
RX24T_MRSSK_SPM_ENCD_FOC_CSP_RV101.rmt (记录ics调试界面信息)
RX24T_MRSSK_SPM_ENCD_FOC_CSP_RV101.map
选择通讯COM口,然后点击Analyzer按钮,进入调试状态
到此已启动workbench,并与系统建立通讯,可以进入调试状态
关于workbench的具体操作,可参考应用案例(r12uz0089ec0100)和Workbench用户手册 (r20an0527ej0100-motor)。
瑞萨RX24T双马达调试系统搭建指南.pdf详细请参看文档。