因为使用RX72M开发PN协议,栈深不够用,该如何去修改堆栈大小,是否可以提供文档指导。
修改r_bsp_config.h里面stack的宏定义值
缺省工程只定义了, 0-7FFFFH, 你可以在section里面定义0080 0000h - 0087 FFFFh
非常感谢支持。
不过现在还有一个问题,我们在使用RAM空间时发现,1M的ram只能使用了512K,剩下的一半使用不了,这个ram空间如何去分配使用的,开发环境是E2studio,这方面的指导手册能提供吗
请问下,这个section是在哪里定义的
参考编译器用户手册
https://www2.renesas.cn/document/mat/cc-rx-compiler-users-manual?language=en&r=1169511
右键工程, properties, setting , linker, section.