Hi,各位大佬,想请教一下,希望不吝赐教。
问题1:
如下图MTIOC3A的作用是什么?我看MTIOC3A计数到载波频率的一半加死区时间就进行电平反转。那也就是一个MTIOC3A的周期就是载波频率加负极一个周期的死区时间?
问题2:这个MTIOC3A的占空比可以改变吗?还是需要50%?改变的话假如是三角波不就变成不对称了?
在互补的PWM模式中MTIOC3A引脚可以设置为与 PWM 周期同步的切换输出,也就是用来跟踪PWM周期的,不能利用它来改变占空比。