Hi
我下载了下图的linux RX GCC编译链
在linux中运行makefile编译后,出现“version `GLIBC_2.27' not found”报错,请问是什么原因?如何解决呢?
感谢解答
谢谢,该问题已经通过这篇帖子解决了:blog.csdn.net/.../120916145
升级一下GLIBC试试
你好,我尝试了去安装提示的GLIBC-2.27,但一通安装下来,libc.so.6始终没有和新安装的GLIBC_2.27建立链接,还是2.26的,还有别的方式可以不适用GLIBC_2.27的吗?
我这里列出来的没有2.27,是否意味着我的linux版本不支持呢?
不能确定, 我们没有Linux系统, 你可以参考 碰到了version `GLIBC_2.27' not found错误 这个案例.