1.已在另外一台电脑成功调试。
2.在新一台电脑上完全复制了一遍设置,只是从原电脑的USB口移到新电脑的USB口出现问题
1. 检查debug tool, 是不是需要仿真器提供电源, 或目标板自己提供电源.
2. USB有时驱动能力不够也可能发生这样的问题, 或新电脑缺少某些驱动
1.已检查过仿真器供电电压为4.8V;
2.已成功安装驱动并且识别到
1 .已检查过仿真器供电电压为4.8V;
不是这个意思, 一般调试电机, 板子上有高压, MCU的电源是由板子提供的, 就不需要仿真器提供了, 需要在debug tool里面把输出关掉.
既然能识别USB, 就不应该连不上板子(如果板子和仿真器都是好的), 把仿真器从USB拔下来, 再插上, 再连接试试.
按照上面 possible causes 的提示, 排除故障.
关闭仿真器供电输出后用外部供电,出现的错误提示,也是和用仿真器供电是一样的