1、实现IAP,串口升级;2、实现片上Flash操作;
3、实现Bootloader与App之间的跳转;
非常感谢,大佬们康一给予支持 linux_hj3450@126.com
RX Family Memory Access Driver Interface Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.04 - Sample Code | Renesas
感谢您的回复,我这边还是没有研究明白Rx系列Bootloader的引导,片上的Code Flash通过SmartConfig生成工具,擦写OK,但是整体bootloader功能还是没有实现。望指教,谢谢。
恭喜!
能实现擦写就成功了一半! 另外再建立一个工程作为App.可以参考 System_BootLoader 和 System_BootLoader Application,
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/scd/rx65n-renesas-starter-kit-sample-code-e-studio-cc-rx-rev110-sample-code
结合RX71M的ROMsize, 参考RX65n样例程序,定义和分配 Boot 和App的空间(section)
很感谢,结合您提供的样例,我这边初步顺利的完成RX71M的Bootloader启动APP功能。稳定性,我这边会继续测试。
"渔" 和"鱼"兼得