我想用RTK0EG0038C01001BJ开发板做一个最简单的IIC主机发送例程看看能不能发送数据,但是发现配置好用逻辑分析仪不能抓到数据,RX的IIC不太会用,不知道我配置正不正确R5F51406ADFM.zip
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/mat/smart-configurator-users-manual-rx-api-reference
参考 page236,
我上面这样创建的component是否正确?IIC有很多种component,不知道其他有什么作用
根据你的需要只要选择一个就行了, riic是标准的, Sci_iic是简单的iic
www.renesas.cn/.../rx-family-i2c-bus-interface-riic-module-using-firmware-integration-technology-rev250-sample-code
Config_SCI这个有什么用,我看这个component跟r_riic_rx和r_sci_iic_rx不太一样
r_riic_rx和r_sci_iic_rx是不一样
前者是标准的RIICa(硬件手册 28章), 一个是用SCI(硬件手册27章的27.7), simple I2C mode.