Hi
我使用RFP工具,烧录mot固件进入Target Board For RX140开发板,然后马上使用RFP的“Verify”功能校验数据,发生校验出错的结果,如下图:
请问是否有办法可以校验RX140flash中的固件与外部烧录的是否一致?
这里存在保护机制, 不允许单独校验.
烧写时直接校验OK吗?
我其实想知道的是原固件在被软件升级后,是否与目标版本的固件为完全相同,所以想用到外部工具来做这个验证
哦哦,了解。 那请问下RL78G13这款型号,我使用RFP也verify过,这个是可以的,所以我确认一点:RL78没有这个保护机制,支持工具verify,是这样吗?
RX当不使用ID的时候, 当连上RFP, 就自动执行了erase动作了, 你可以看到这时候的checksum是空片子的checksum,
所以在这种情况下连接Verify, 是很危险的操作.