Hi
我使用e2studio,修改RX140的bootloader工程ld文件,调整ROM的起始地址和大小,如下图修改:
因为看到编译出的bin文件后半部分至少4K是空数据,所以想缩小boot固件的大小占用。
从28K调整到24K,编译不通过,报错如下:
请问该怎么修改才能节省这部分固件大小?谢谢
原来是.bss下面的段都load address 到ROM的尾部了,导致地址大于0x100000000,在.bss这些后面加上AT>RAM就可以