我想问一下关于data flash写入地址的问题
uint16_t g_write_address = TARGET_BLOCK * BLOCK_SIZE;
这是g_write_address 的定义,值在0*0x400 - 3*0x400之间
FLASH_START_ADDRESS (值0xF1000)
写入的地址不应该是 (FLASH_START_ADDRESS +g_write_address )吗?
但是只有这两处引用了FLASH_START_ADDRESS
不需要加FLASH_SRARt_ADDRESS, 库自己做偏移.