请问RZ/N2L上的 FreeRTOS的移植是不是还不够完善?我使用E2Studio开发环境,版本信息为e2studio_v2022-10_fsp_v1.1.0,按向导生成LED闪烁的例程(具体信息如下图)。然后在刚进入blinky_thread_entry函数时,添加vTaskDelay(1),调试时,程序便阻塞于vTaskDelay中。
需要调查。
请问“程序阻塞于vTaskDelay” ,如果查看汇编,是某一句指令陷入死循环还是程序进入abort?