RZ/G2L,请问是否有RZ/G2L语音识别和图像处理相关的例程,freeRTOS与linux的都可以的
搜索
复制
我们有一些基于RZ/G2系列的AI应用示例,包含目标检测,超市购物车物品识别,人体字体预估,目前暂时没有语音识别例程。这些示例基于RZ/G2系列的CPU进行运算,如果需要具有硬件加速器的平台,可以考虑RZ/V2L或RZ/V2M。
https://www2.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz-arm-based-high-end-32-***-bit-mpus/rzg2l-board-support-package-419-cip#overview
https://github.com/renesas-rz/meta-renesas-ai
https://github.com/renesas-rz/meta-rz-edge-ai-demo
https://github.com/renesas-rz/rz-edge-ai-demo
非常感谢,上面的资料非常有帮助。
上面链接有点问题,访问下面这个
如果需要用Mali G31实现绘图加速可以调用openGL ES的标准接口,目前RZ/G2L支持openGL ES 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 和 3.2.
好的谢谢,但是这个网址似乎仍然有三个字母被识别成了敏感词无法显示(显示为“***”),导致网页无法打开
RZ/G2L Board Support Package [4.19-CIP] | Renesas
如果这个链接还有“***”,把“***”替换成