请问一下想要在使用RZ/G2L上面的h264硬件编解码器该怎么弄?我使用的是
我使用的是ffmpeg音视频开源库。有详细的资料和Demo吗?
我们没有FFMPEG的参考示例,Gstreamer是基于OMX实现的硬件加速,你可以尝试让FFMPEG也使用OMX来实现编解码
RZ/G2L目前的yocto环境里面已经整合了gstreamer多媒体框架,已经打过硬件编解码相关patch。
关于gstreamer的使用请参考wiki网站
https://renesas.info/wiki/RZ-G/RZG_GStreamer
RZ/G2L的Manual暂时还没有包含Gstreamer,但你也可以先参考RZ/G2E,G2N,G2M,G2H系列手册中的r01us0400ej0111(GStreamer_UME).pdf文档
www.renesas.com/.../rzg2-group-bsp-manual-set
但是我们使用的是ffmpeg啊,ffmpeg该怎么使用呢?
这是我从你们官网下的包,我用ffmpeg使用了omx_common_lib_package.tar.gz的库,但是一直卡在了下面
我该怎么使用啊?希望你们能够适配下ffmpeg,毕竟ffmpeg使用的人还是大多数。