使用了e2 studio之后,发现每次下载程序都要通过J-link,请问有没有大佬知道,有否存在使用type-c串口连接的方式,能够直接下载程序到闪存中?
我下载了软件Renesas Flash Programmer V3.11,在查找芯片类型的时候,未找到RZ/N2L对应系列的芯片,有大佬教一下,怎么使用串口下载程序吗?求教!!
相关问题请先直接联系和贵司对接的FAE, 要求提供支持。
好的,再问一下!
串口连接上了之后,数据写入失败会是什么问题导致的啊?
因为我用的flash是16M的,所以我将例程中的flash.c文件中的函数 write_to_qspi_area() 的设置四字节地址模式屏蔽了,并且修改了一部分qspi的配置,编译后,用usb下载程序报错,但是获取uid是正常的,是例程的qspi不一定兼容复合板子吗,还是其他的问题,可以帮忙指出来吗?谢谢
这个不好说。这完全取决于你的FLASH 支持什么样的模式和命令。比如:
1. 我们的程序中有Enter QSPI 的命令,那要看你的FLASH 是否支持,以及如何支持;
2. 我们程序默认进入QSPI 模式,然后用4 线命令写FLASH, 你的FLASH 是否支持这些命令;
总而言之,需要根据你的FLASH 修改Device_Setup 中的QSPI 驱动。
明白了,我后面看了flash读写的时序图,将读写命令的时序对应上了
然后验证的时候,读取地址是直接读取真实地址(0x60000000),校验flash中的数据通过
但是校验镜像地址的时候,会出现校验失败的问题
不知道镜像地址的数据和真实地址的有什么区别?