在使用e2 studio调试时,每次打开调试,都需要更改CPSR的寄存器值,将"0xXXXXXXfa" 改为 "0xXXXXXXda" ,然后继续运行程序
请问一下社区的大佬,是否能够在调试调用的Jlink 脚本中,修改CPSR寄存器值,可以指明一个方向给我吗?
谢谢!
这是E2 Studio 老版本的一个bug, 用 2023_04 之后的 E2 版本就没有这个问题了。
具体请下载最新版本的 r01an6434ej0105-rzt2-rzn2-fsp-getting-started 文档