例程中提供的方案是通过向串口发送指令来控制pwm波的输出,程序里识别到相关指令以后再接着调用GPT_PWM_Sample_Main()来输出相应的pwm波。
我想问一下可否不通过外部发送指令直接调用这个GPT_PWM_Sample_Main()来输出pwm波呢?
我试着直接在main.c中调用过GPT_PWM_Sample_Main(),但是示波器却无法显示相应的pwm波。如果要在程序中直接让它自动输出pwm波而不是发送指令再发pwm波的话要怎样操作呢?
在smart configurator里面这些参数的单位是什么呀?例如第一个max cycle value设定成0x100的话那周期是多少?
在工程的/generate/sc_drivers/r_gpt_pwm_saw/doc目录里的文件里有例子
包括如何使用control函数,在这个文档里都有说明。
我按照这个doc里的说明调用了open函数,但是在debug的时候它一直卡在这个地方出不来,也就是open失败了,格式什么的都是按照说明文件里写的,是什么原因呀?