关于DA14531作为从机,不定期连接多个DA14531主机的应用

您好,我们的应用是:其中一个531作为从机发送广播信号,多个531作为主机检测I/O或者A/D变化,当满足报警条件时,加密连接发送广播的531完成报警。

现在的疑问是:

1、主、从建立在加密后再传输数据的模式下,计划从机采用不可扫描定向广播的方式,可是这种定向广播模式是需要广播主设备的地址,多个主设备地址如果不同的话,

就只能采用轮询广播包含各个主设备地址的广播,这样就会增加从机的耗电量,也会影响主机报警的实时性。

2、如果将所有主设备的地址固定为一个,可是在加密连接结束后,会修改下次加密连接的参数,其他未参与本次连接的主设备,下次连接从设备,会因为没有合法的连接参数,而导致无法连接从设备。

请问一下,这有解决办法吗(即:一个从设备与多个主设备加密通信的应用)?

谢谢解惑!

Parents Reply
  • 由于是定向广播,从机必须连同主机的蓝牙地址一起广播出去,如果主机蓝牙地址不一样的话,意味着从机需要轮询广播各个主机,这样会增加从机的功耗,也会降低主机连接从机的实时性。

Children
No Data