DA14531仅作为从机,是否有办法提升通信距离。

       您好,我用DA14531做了一个电子开关,也就是通过蓝牙信号,控制GPIO 输出高低电平来切换门锁的开/关状态,此过程不需要DA14531发送任何数据,数据传输速度要求也不高。
       现在有个问题是DA14531的通信距离似乎有些局限(经测试可以在距离8m左右成功控制开/关状态),我想要实现更远距离的无线遥控。
       所以我想问一下,DA14531仅作为信号接收设备(也就是不往外发送数据的情况下),是否可以通过增大信号输出端的发射功率 以提高有效的控制距离?

我使用的DA145xx_CODELESS_6.380.16.55 SDK。

Parents
  • Hi Lz77589

    感谢你使用DA14531系列产品。

    首先回答您的问题,《DA14531仅作为信号接收设备(也就是不往外发送数据的情况下),是否可以通过增大信号输出端的发射功率 以提高有效的控制距离?》

    答案是肯定的,可以修改 rf_pa_pwr_set(RF_TX_PWR_LVL_0d0);以增强发射功率。DA14531支持最高2.5dBm发射功率。但要注意,距离不仅是从机的性能决定的,主机的无线性能也同样重要。

    通过您的描述,8m的距离是明显异常的,正常DA14531使用板载天线实测可以达到50m以上。您可以检查一下天线设计或者可以将原理图发给我们进行评估。我的邮箱是:qifan.guo.xt@renesas.com 

    Best regards,

    Qifan

  • 8米肯定不止吧?我做的目前能到30-40米左右

Reply Children
No Data