您好!
我的板卡使用DA14531(QFN24)+ZD25WD20B(Zeta品牌2Mbit Nor Flash),烧录官方codeless_531_datapump.hex文件可正常烧录,但烧录后无法正常工作。
将Flash直接替换为开发板同型号的MX25R2035F即可正常工作,多板卡多Flash测试结果一致。
请问其本质差异在哪?为何出现挑Flash的情况。
感谢解答!
This requirement is supported off-line.
Br
Martin