想为产品生产验证环节写一个验证工程,来验证产品的BLE和外设是否正常工作。 希望芯片上电后默认BLE和其它外设是关闭状态,然后通过UART指令来开关并检测BLE和外设, 我在SDK_6.0.16.1144版本ble_examples中prox_reporter工程为基础上进行改写, 改写回调.app_on_db_init_complete不让流程去执行advertise_start, 在接管的user_app_db_init_complete中注册UART回调来接受UART指令, 实际芯片中跑起来发现没启动BLE的话2秒后系统就死掉了,非常准确的2秒。
要实现上电后不启动BLE,应该怎么实现?
谢谢!!!
Hi wubn,
十分抱歉回复没有及时。
请问目前问题状态是怎样?
Br
Martin