dialog 您好! 在数据手册中看到 Deep Sleep mode is not supported in DA14583. 为什么14580可以支持? 两者不就差了一个内置spiflash吗? 盼能回复,谢谢。
因为深度休眠唤醒时需要从OTP中读取代码,而583的代码在SPI中,所以无法支持。
GumpYang 您好!感谢您的回复。
手册中说583也有OTP,如果583程序在OTP,是否可以支持深度休眠?
对于583来说,在出厂的时候芯片OTP里默认就已经烧了secondary bootloader,用于引导代码从内部的flash启动。
那您用580不是更加便宜和实用啊,因为583是580+SPI同时占用了几个口,我没有特别留意。有一种可能SPI的Boot code已经放在OTP中了,如果这样你就无法使用OTP了。就算OTP中没有数据,也有几个口是一直占用。
to Gongyu_Dialog and GumpYang 两位好: “对于583来说,在出厂的时候芯片OTP里默认就已经烧了secondary bootloader,用于引导代码从内部的flash启动。” 关于这方面的资料或者描述,在哪份文档里面有?我还没看到过,麻烦能发我一份到我的邮箱吗? [email protected] 谢谢
抱歉,我不是原厂工程师,所能得到资料与您相同,所以我很多都是猜。具体资料您可请Gongyu_Dialog帮忙
可以参考这份文档