您好:
目前使用DA14697作為BLE HOST 接收推播的應用,
問題:
程序中創建了一 1秒中斷的 Timer Task 用來計數時間,
在每間隔15秒喚醒使用ble_gap_scan_start 進行( + pm_sleep_mode_request(pm_mode_active) 避免進入睡眠),
掃描5秒鐘後再使用ble_gap_scan_stop關閉掃描後進入睡眠( + pm_sleep_mode_release(pm_mode_active) 允許進入睡眠),
不斷的循環後隨機時間就會死機(在ble_gap_scan_start 後1~2秒內),有時幾分鐘有時幾天。 請問使否BLE SCAN 使用上是否有什麼限制會導致此問題或建議? 麻煩協助處理,謝謝! SDK版本 10.0.12.146
Hi Ethan,
使用上应该没有限制的,能否提供一些源码,方便我们进一步分析,多谢!