こんにちは。NoMaYです。正直に言うとCC-RXの__evenaccessの"意味"を知ったのは3日前に別スレッド『RX用FITのUSBドライバをCS+6環境でコンパイル最適化レベル2以上にしたときの不具合』に関わった時ですが、以来、掲題の件が気になっています。これって、非常にハイリスクだと思うのですが、MISRA-CでもCERT(JPCERT/CC)でも、類似した件を見掛けた記憶がないのです。それって、C言語規格上そういうものでは無い、ということなのではないかと思われるのですが、、、CC-RXのマニュアルでは以下の通りに言い切っています。(他方、CC-RLのマニュアルはそう言っていませんが。) 素朴に解釈すると、__evenaccessと一緒に使われていないvolatileなど恐ろしくて使えたものではありません。(と私は暫くしてから感じるようになりました。)CC-RXコンパイラ ユーザーズマニュアルwww.renesas.com/ja-jp/doc/products/tool/doc/011/r20ut3248jj0105-ccrx.pdf4. コンパイラ言語仕様4.1 基本言語仕様4.1.3 処理系依存(10) 型修飾子(参) CC-RLコンパイラ ユーザーズマニュアルwww.renesas.com/ja-jp/doc/products/tool/doc/011/r20ut3123jj0106_ccrl.pdf4. コンパイラ言語仕様4.1 基本言語仕様4.1.3 処理系依存(33) 型修飾子ですが、そのように恐ろしい単独のvolatileですが、先程のスレッドにも投稿したTOPPERS/ASPのソースで平気で使われています。以下はそこからの引用ですが、他にも、少し凝った作りの自前のドライバのソースには、きっと__evenaccessと一緒に使われていない恐ろしい単独のvolatileが幾つも見付かるのではないかと推測されます。
もっとも、mstpcrregへの書き込みが以下のスタイルですので、TOPPERS/ASPの慣習では、(たまたま?)大丈夫そうですが、、、([追記] なお、sil_rew_mem()やsil_wrw_mem()のコードに__evenaccessが無いのは、将来のCC-RXのバージョンアップに対するリスク要因である、ような気がして来ましたが、、、)pdic\rx600\rx630_uart.c /* * SIOドライバのシリアルモードレジスタ(SMR) */static voidrx630_uart_setmode(const SIOPINIB *p_siopinib, uint8_t bitrate, uint8_t clksrc){略 /* * モジュールストップ機能の設定 */ sil_wrh_mem((uint16_t *)SYSTEM_PRCR_ADDR, (uint16_t)0xA502); /* 書込み許可 */ sil_wrw_mem((uint32_t *)p_siopinib->mstpcrreg, sil_rew_mem((uint32_t *)p_siopinib->mstpcrreg) & ~p_siopinib->mstpcr_offset); sil_wrh_mem((uint16_t *)SYSTEM_PRCR_ADDR, (uint16_t)0xA500); /* 書込み禁止 */略} include\sil.h ([追記] これでは呼び出し元の方に__evenaccessが有っても効かないような気がして来ました、、、) Inline uint32_tsil_rew_mem(const uint32_t *mem){ uint32_t data; data = *((const volatile uint32_t *) mem); ←ここに__evenaccessが無いのはリスク要因な気が、、、 return(data);}Inline voidsil_wrw_mem(uint32_t *mem, uint32_t data){ *((volatile uint32_t *) mem) = data; ←ここに__evenaccessが無いのはリスク要因な気が、、、}
もっとも、mstpcrregへの書き込みが以下のスタイルですので、TOPPERS/ASPの慣習では、(たまたま?)大丈夫そうですが、、、([追記] なお、sil_rew_mem()やsil_wrw_mem()のコードに__evenaccessが無いのは、将来のCC-RXのバージョンアップに対するリスク要因である、ような気がして来ましたが、、、)pdic\rx600\rx630_uart.c
/* * SIOドライバのシリアルモードレジスタ(SMR) */static voidrx630_uart_setmode(const SIOPINIB *p_siopinib, uint8_t bitrate, uint8_t clksrc){略 /* * モジュールストップ機能の設定 */ sil_wrh_mem((uint16_t *)SYSTEM_PRCR_ADDR, (uint16_t)0xA502); /* 書込み許可 */ sil_wrw_mem((uint32_t *)p_siopinib->mstpcrreg, sil_rew_mem((uint32_t *)p_siopinib->mstpcrreg) & ~p_siopinib->mstpcr_offset); sil_wrh_mem((uint16_t *)SYSTEM_PRCR_ADDR, (uint16_t)0xA500); /* 書込み禁止 */略}
include\sil.h ([追記] これでは呼び出し元の方に__evenaccessが有っても効かないような気がして来ました、、、)
Inline uint32_tsil_rew_mem(const uint32_t *mem){ uint32_t data; data = *((const volatile uint32_t *) mem); ←ここに__evenaccessが無いのはリスク要因な気が、、、 return(data);}Inline voidsil_wrw_mem(uint32_t *mem, uint32_t data){ *((volatile uint32_t *) mem) = data; ←ここに__evenaccessが無いのはリスク要因な気が、、、}
それで、CC-RXのマニュアルで言い切っている以上、どうこう出来るものではないでしょうが、以下でGoogle検索してみました。そこで、気になる記述に気付きましたが、ここで力尽きましたので、また後日再挑戦してみます。Google検索: 変数 アクセス サイズ site:www.jpcert.or.jp/sc-rules/https://www.google.com/search?q=変数 アクセス サイズ site:www.jpcert.or.jp/sc-rules/Google検索: volatile site:www.jpcert.or.jp/sc-rules/https://www.google.com/search?q=volatile site:www.jpcert.or.jp/sc-rules/気になる記述DCL17-C. volatile 修飾された変数が間違ってコンパイルされることに注意www.jpcert.or.jp/sc-rules/c-dcl17-c.html「volatile修飾された変数は「抽象計算機の規則に厳密に従って評価しなければならない」[ISO/IEC 9899:2011]」ちなみに、上の記述はC11の規格のもののようですが、C99の規格にも以下の通り同様のものが記述されていました。JIS X 3010:2003 (ISO/IEC 9899:1999) プログラミング言語Ckikakurui.com/x3/X3010-2003-01.html
中の人です。volatile 修飾変数へのアクセスを変数の型のサイズで行う -type_size_access_to_volatile オプションを V3.04にて追加しましたので、ぜひご利用ください。
CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル (renesas.com)
こんにちは。NoMaYです。自己レスです。今日、別スレッドで__evenaccessに関して見落としていたことがあるかもしれないことに気付きました。以下のスレッドの投稿にも書いたように、ひょっとして、I/Oレジスタは常にリトルエンディアンアクセス(或いはビッグエンディアンアクセス)固定かもしれません。そうであれば、__evenaccessの記述が無いとマイコンの設定をビッグエンディアンにして、かつ、CC-RXの設定も合わせてビッグエンディアンにして、という場合、I/Oレジスタに対する #pragma bit_order left 又は right の設定が正しく機能しないかもしれません。CC-RX #pragma bit_order leftjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/002-2095199602/5504/cc-rx-pragma-bit_order-left/30705#30705
こんにちは。NoMaYです。自己レスの3年後の続きです。ちょっと上の話の続きがあります。最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)https://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/4553/atom-ide-visual-studio-code-renesas-csplus/40135#40135