いつもお世話になっております。リューキィです。
先日、e2studioでのRXマイコン開発でCC-RXの評価期間が切れた為、GCCに変えて再度同じプロジェクトを作成したのですが、モジュールに対しての警告が出ており、気になったので解消しようとしたところ複数のエラーに繋がってしまいました。
警告は下記画面の様に出ており、bspモジュールのバージョンを上げろとの事だったので、バージョンを上げるとエラーが出る状態です。
出てくるエラーの文面は以下の通りです。
C:\Users\MKCL20\e2_studio\workspace\height_controller\src\smc_gen\r_bsp/mcu/rx65n/mcu_info.h:112:10: error: #error "To use this version of BSP, you need to upgrade Smart configurator. Please upgrade Smart configurator. If you don't use Smart Configurator, please change value of BSP_CFG_CONFIGURATOR_VERSION and BSP_CFG_CODE_FLASH_BANK_MODE in r_bsp_config.h."
翻訳するとスマートコフィグレータをアップグレードするか、BSP_CFG_CONFIGURATION_VERSIONとBSP_CGF_CODE_FLASH_BANK_MODEの値を変更しろとの事ですが、どうすれば良いのかわかりません。
他のエラーの画像はこちらです。これらもbspのバージョンが7.10の時は出ませんでした。
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。すみませんが、現状の以下のファイルをzipファイルに固めたものを送って頂けないでしょうか?(4つ目はもうひとつのスレッドに関連して今回ついでに入手しておきたいファイルです。)(1) .project(2) .cproject(3) ○○○.scfg(4) src¥linker_script.ld
NoMaYさん、こんにちは。リューキィです。
⑶のファイルだけ見つかりません。どこにあるファイルなのでしょうか?プロジェクト内のフォルダを全部見たのですが見当たらず、フォルダ内検索も掛けましたが出てきませんでした。
上の指示に従いDLしたところ、ビルドエラーなし警告408
DLも問題なく実行され、起動したところ画面は全く表示されませんでした。
念のために、LCDメインでAppWizardを起動してSAVE&EXPORTもしましたが変わらずです。
色が黄色がかっているところが出たり、ボタンを押すと押された画像が黄色がかっていたりします。また、タッチパネルの誤反応(押したところと違うボタンが反応する&長押ししていても途中で切れる)等も発生しています。
AppWizardでデモ起動した際に右下の【設定】を押した際の写真
実機で実行した際に【設定】を押した時の写真
デモ時に【STOP】を押した際の写真
実機で作動させて【STOP】を押した際の写真
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。> 上の指示に従いDLしたところ、ビルドエラーなし警告 DLも問題なく実行され、起動したところ画面は全く表示されませんでした。さっそくファイル比較ツールの出番です。例えばWinMergeなどで、前回zipファイルに固めたバックアップの中のsrcフォルダ(サブフォルダ含む)と今回のsrcフォルダ(サブフォルダ含む)を比較してみて欲しいのです。想定していた差分は以下の筈なのですが、他に何が変わってしまったのか?あるいは、それが重大だったのか?あるいは、意図せず変化しているソースが存在するのか?(私がポカをやらかしているのかも?)、、、前回から何が変わったのか知りたいのです。・ src/smc_gen/r_config/r_bsp_config.h で、未使用の筈の外部バスクロックの分周比に関する#define値・ src/linker_script.ld で、0番地に空けておくサイズを0x104から0x100へ変更
リューキィさん、こんにちは。NoMaYです。#脱線しますが、LCDパネル表示の特に色をうまく撮るのは難しいですよねこちらは、CC-RXの場合には不具合が発生していなかったのですよね、、、どうやって考えていったらよいのか、、、emWinのバイナリライブラリの中の話なので追う方法が無い、というのも真実ですし、、、(もっとも、emWin程の規模になるとソースがあってもemWin開発者さん以外には追えない?、というのも実情ですが、、、)(1) 色が黄色がかっているところが出たり、(2) ボタンを押すと押された画像が黄色がかっていたり(3) タッチパネルの誤反応1 - 押したところと違うボタンが反応する(4) タッチパネルの誤反応2 - 長押ししていても途中で切れるどうやって考えていったらよいのか、、、[追記]CC-RXの場合には不具合が発生していなかった、としても、CC-RXだから発生しない、とも言えず、たまたま、潜在不具合が今までCC-RXを使っていた期間には表面化しなかっただけで、CC-RXでも更に開発を続けて機能追加していったら、あるところで突然発生するかも、という可能性も当方の頭の片隅にはあります、、、どこから考えていったらよいものだろうか、、、
> (3) タッチパネルの誤反応1 - 押したところと違うボタンが反応する> (4) タッチパネルの誤反応2 - 長押ししていても途中で切れるタッチパネルとのI2C通信の通信速度を下げてみる、というのも`闇雲にやっているだけ`という感もありますけれども、試してみることの一例ですかね。
r_sci_iic_rx_config.hの数値をCH6以外を0にしたところ、表示がされました。
やっぱりボタンの色の違いが分かりにくいですよね。。。
動画を撮ってみたんですが、なぜかアップ出来なかったので、どこかサイトに貼り付けるのも考えたんですが、色々懸念して止めました。
>さっそくファイル比較ツールの出番です。例えばWinMergeなどで、前回zipファイルに固めたバックアップの中のsrcフォルダ(サブフォルダ含む)と今回のsrcフォルダ(サブフォルダ含む)を比較してみて欲しいのです。その前に、、、何か、そちらのe2 studioが想像出来ないほど変な状態のようである気配、ですので、今朝、前回zipファイルに固めたソースをビルドしてダウンロードして動くかか確認する必要もありますね。(念の為ですが、コード生成はしないで解凍したプロジェクトをホントに素朴にビルドするだけで。)すみません、ビルド後のelfファイルには言及しませんでしたが、もし固めたzipファイル内に残っているのなら、ビルドもせずにそのelfファイルをダウンロードして試してみるのが、最初ですかね。
今のところ、色の不具合はボタンだけなので、ボタンのデザインを変えてみるのも有りなのかなぁとも思っています。最初は背景もグラデにしていたんですが、それも怪しかったので。でもボタンは淵との差はグラデにしたいんですけどね。。。べったりの色だとどうもしっくりこないので
> r_sci_iic_rx_config.hの数値をCH6以外を0にしたところごめんなさい、私が昨日送ったheight_controller.scfgが間違っていましたかね。画面コピーを取ることに気を取られて、変え忘れてしまったかも、、、手元のファイルを確認してみます、、、
> 手元のファイルを確認してみます、、、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。確認したところ、他のCHを0にするのを忘れていますね。私のポカでした。それから、また、ここでプロジェクトのファイル一式をzipファイルに固めておいて頂けますか。(その前に、RXスマートコンフィグレータ上にて、くだんのCH設定の変更をして、コード生成して、ビルドして、ダウンロードして、動くことを念の為確認しておいてから。)