こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。どうも車載向けっぽいですが、どんなのを作るのかな、、、ちなみに、(電話会議の音声ですが)柴田CEOの声は、こういう感じなのですね、、、Strategy update ( ↓ RL78 next ? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/strategy-update.pdfAutomotive strategy ( ↓ マーケットシェアは30%前後? )https://www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/automotive-strategy.pdfInfra industrial and iot strategy ( ↓ RZの新シリーズ? )www.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/pdf/fy2020/infra_industrial_and_iot_strategy.pdf説明会 - Renesas Electronics > 投資家の皆様へ(IR情報) > IRイベントwww.renesas.com/jp/ja/about/ir/event/presentation.html2019年12月期 通期決算説明会(2020年2月12日) 説明会音声時間:55分31秒www.renesas.com/about/ir/event/audio/fy2019/2019-q4-presen-audio-ja.mp3
NAKAです。
>少なくとも2chは載せてほしいですが。
最低2chは欲しい!!
こんにちは。NoMaYです。RZ/Fiveについてホワイトペーパーとパンフレットが出ていますね。(米国SiFive社のIPでは無く、台湾Andes社のIPだったのは、やっぱりそのせいなのかな、、、)IoT エッジ開発に新しい選択肢を届ける 64bit RISC-V マイクロプロセッサwww.renesas.com/jp/ja/document/whp/%36%34-bit-risc-v-microprocessor-delivers-new-options-iot-edge-development↑Rulzの投稿システムのバグで正しいURLを書けません。相変わらず半角の 64 が***と伏字になってしまいます↑苦肉の策で半角の 64 を %36%34 としてみましたが今時のブラウザならどれでも大丈夫でしょうかね「概要グローバル、かつ、急速な拡大を見せるIoTエッジ機器は、各種センサーとクラウドをネットワーク経由で接続する機器として重要性が増しています。IoTエッジ機器はLinuxなどの高性能OSを搭載できる64ビットのマイクロプロセッサの採用が加速しています。さらに、近年の国際情勢の影響もあり、IoT機器の安定的な供給を実現する為、マイクロプロセッサに搭載されるCPUアーキテクチャについても、選択肢を求める声が出てきております。RZ/Fiveは、これら課題を解決する為の様々な特徴を有した製品です。」IoTプラットフォーム向けRISC-V CPUコアのラインナップを拡充RENESAS RZ/FIVE GROUPwww.renesas.com/jp/ja/document/fly/renesas-rzfive-group「利点■ オープンRISC-V ISAを備えたRZ/Fiveは製品の長期使用のリスクを軽減…以下省略…」[追記]ピン互換品のRZ/G2ULがArm® Cortex®-A55なのですから、ここは、A53との比較では無く、A55との比較でないと、適正感が無いような?そういえば、Linuxの各種ベンチマークで測定しての結果かな?CPUコアの話とは別に、バス回り(キャッシュ回り)の話とかコンパイラの話とかカーネルの話とか、そういう要因込みの結果はどうなの?とか気になったりとか、、、「このクラスで優れたCPU性能AX45MPはこのクラスにおけるCPU性能が優れており、Arm® Cortex®-A53よりも約1.3倍のCPU性能が期待できます。」
こんにちは。NoMaYです。う~ん、、、> ピン互換品のRZ/G2ULがArm® Cortex®-A55なのですから、ここは、A53との比較では無く、A55との比較でないと、適正感が無いような?> AX45MPはこのクラスにおけるCPU性能が優れており、Arm® Cortex®-A53よりも約1.3倍のCPU性能が期待できます。Hot Chips 29 - ARMの新クラスタデザイン DynamIQ 2017/10/16 11:30 著者:Hisa Andonews.mynavi.jp/techplus/article/20171016-hotchips29_dynamiq/2「Cortex-A55は、A53と比較して1.18倍から1.97倍(ただし、memcpyを除くと1.18倍から1.38倍)の性能を持っている。」