お世話になります。mtdevと申します。
CK-RA6M5の回路図(PCB design)についての質問です。
CK-RA6M5 v1のユーザマニュアルとCK-RA6M5 v2のユーザマニュアルを比べると、添付されている拡張ボード(Cellular/Wi-Fi)以外にCPUボード自体も差分があるように見えます。
例:搭載されているセンサ,Ethernet用の水晶と端子割り当て,...
CK-RA6M5 - RA6M5 MCUグループをベースにしたクラウドキット | Renesas を拝見しますと,v1のPCB design packageは公開されているものの,v2のものは無いようです。
CK-RA6M5 v2の回路図は,どこかに公開されていますでしょうか?
コメント失礼します。tomatoです。
先月末にv2の回路図がアップロードされていました。
是非ご確認ください。