stlと申します。
e2 studioのデバッグの機能で、デバッグ中に変数の中身を変更するようなことは出来るのでしょうか?
例えば、LEDの動作確認のため、PWMの値を少しずつ変化させていきたいのですが、そのようなことが出来る機能がありますか?
プログラム無改造でそういうことは多分できないです。
止めずにデバッグできる機能があっても例えばPWM値をセットする大元の変数を計算してセットする処理が周期的に変数を書き込むだろう作りの場合、デバッガで書き換えられてもすぐにそれは内部処理の変数変更により上書きされるからです。今書いた話はデバッガで書き換えができる場合でもそもそも無改造ではできないという話であって、RAマイコンでそういうデバッグができるできないの話ではないです。
なお、RAはARMマイコンなのでETMというユニットを搭載しているのでリアルタイムトレースはできると思います。でも、e2studio+E2などでできるかは別の話です。ARMマイコン向けはいろんな会社がデバッグツールを出しているのでルネサス以外でも便利なのがあるかもです。https://www.renesas.com/jp/ja/document/mat/chip-debuggers-performance-propertyhttps://www.computex.co.jp/lp/p4_unstop.htm
mkogax(ふぐりん)です。stlさんShoji Yamamotoさん みなさんこんにちは。
GGコンソールはいかがでしょうか?print文も使えますし。自分で簡単にコマンドを作れますから、実行中に変数値を変えたり表示したりできます。
CC-RXやArduino用に書いてますが、もともとH8とかで使ってたものですから gcc でもすぐつかえるはずです。CC-RX版ではE2liteなどのエミュレータ経由のシリアル通信(デバッグコンソール)で使う例(EMU)もあります。
https://github.com/mkogax/GG_for_CCRX
(サンプルはCS+です)
mkogaxさん
ありがとうございます。そちらの方法も考えてみます。