stkと申します。
RAマイコン使用しています。開発環境はe2 studioです。
ARMセミホスティングを使用するため、e2 studioのユーザガイドを読んでいたのですが、プロジェクトで「Renesas RA C Executable Project」を選択するように書いてありました。
実際にe2 studuoで設定を試みると、選択できるプロジェクトとして「Rnesas RA C/C++ Project」しか表示されていませんでした。
「Renesas RA C Executable Project」を含むそのほかのプロジェクトが選択肢に表示されないのはなぜでしょうか?
また、ARMセミホスティングは、「Renesas RA C Executable Project」でないと使用できないのでしょうか?
> プロジェクトで「Renesas RA C Executable Project」を選択するように書いてありました。そのマニュアルを書いた当時はそういう表記だったと言うことでしょう。