QE for Capacitive Touchのエラーについて

stlと申します。

E2 studioやFSPは最新のものを使用しています。

QE for Capacitive Touchのチューニングを行う際に、「バックグラウンドでの起動はサポートしていません」と「関数(main)で停止するのを待機しています」というエラーが出ます。

ヘルプにある通りの対処をしたのですが、上記のエラーが出ます。原因が分かれば教えてください。

エラー バックグラウンドでの起動はサポートしていません。ヘルプを参照してください。
タッチセンサの自動調整(チューニング)を開始する際には、デバッガの[バックグラウンドで起動する]設定 (e2 studioの[デバッグ構成]ダイアログ > [共通(C)]タブ > [バックグラウンドで起動する]チェックボックス) を外してください。

警告 関数(<関数名>)で停止するのを待機しています。ヘルプを参照してください。
[実行(R)]->[デバッグの構成(B)...]メニューから、[デバッグ構成]ダイアログを開き、 [Startup]タブの[ランタイム・オプション]グループの[ブレークポイント設定先:]テキストボックスに関数名を設定してください。 クロック設定などボードの初期化が終わった後に呼び出される関数を設定する必要があります。
Parents Reply Children
No Data