stkと申します。
タッチ判定のモードについて、VMMとJMM(FSP5.1.0以降)があると思います。VMMとJMMのどちらを使用するのかをどうやって設定するのかについて、マニュアルなどに書いてあるのが見当たらないのですが、分かりますでしょうか?
コメント失礼します。tomatoです。
私の記憶違いでなければ、以前までFSPマニュアルのCTSUの章にて、3周波数計測によるタッチ判定のメソッドにVMMとJMMの2通りの方法が記載されていたと思います。VMMが当初より使用されている判定方法でJMMが新規のものだと記憶しています。
ですが、先ほど改めてマニュアルを確認したところ当該機能についての説明は見つけられませんでした。
おそらく何らかの理由でJMMの搭載が延期になったのではないでしょうか。少なくとも、最新のFSP v5.3.0ではVMMかJMMかを選択する箇所はありません。
FSP 5.2.0のマニュアルだとVMMとJMMについての記述はあるのですが、FSP5.2.0を使用している場合でもJMMを選択することが出来ないのでしょうか?
すみません、その点は把握していないです。
本件、下記URLのルネサス技術問合せ窓口へお問い合わせされてはいかがでしょうか。URL: ja-support.renesas.com/dashboard