初めましてみかみと申します。よろしくお願いします。
現在、
R5F56318DDFB#V0を使用中ですが、入手性が悪く
R5F5631FDDFB#V0に置き換えたいと思っています。318と31Fの違いはROM/RAMの容量で31Fの方が多い。
生産数が少ない(50台以下)ので、その都度の書き込みでも問題ないです。
よろしくお願いします。
みかみさん、かふぇルネ管理人です。
本件はルネサスの製品担当者に確認するのが適切だと思われます。下記URLのルネサス技術問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。
URL: ja-support.renesas.com/dashboard
回答ありがとうございます
技術窓口へ問い合わせいたします