IAR RL78 F13 アプリケーション コードをブートローダー コードと統合

こんにちは。ターラー です。


IAR で RL78 F13 MCU を使用しています。
サードパーティが開発されたブートローダーがあります。
このブートローダーのコードで私のアプリケーションの開始アドレスを指定するだけです。

アプリケーション コードをブートローダー コードと統合する必要があります。
手順を教えてくださいませんか。

私は一人のワークスペースをさくせいして、二つのプロジェクトも追加して、".ddf” 
ファイルで"ROM"アドレスを変化してためしてます。

正しいかどうかわかりませんがよろしくお願いします。

Parents
  • ターラーさん、こんにちは。NoMaYです。

    情報は無いのでしょうか?ひょっとして、サードパーティということでは無く、業務の発注元会社が過去に別の会社に発注した、というようなことなのでしょうか?(だから、情報を出すことは、出来ない/禁じられている、とか??)

Reply
  • ターラーさん、こんにちは。NoMaYです。

    情報は無いのでしょうか?ひょっとして、サードパーティということでは無く、業務の発注元会社が過去に別の会社に発注した、というようなことなのでしょうか?(だから、情報を出すことは、出来ない/禁じられている、とか??)

Children
  • NoMaY さん、
    こんにちは。

    すみません。
    はい。ブートローダー コードを共有することはできません。

    私いまためしてる手順を説明します。
    1)
    ボードでブートローダー コードをフラッシュする必要があります。
    ブートローダー コードで、アプリケーションの開始アドレスが書いてます。

    次に、「.ddf」ファイルの INIT_ROM アドレスを変更して、アプリケーション コードをフラッシュします。

    理解は、両方のコードが特定のROMアドレスでボードにフラッシュされるべきであるということです。

    2)
    ひとつ ワークスペースをさくせいして、ブートローダーとアプリケーション両方のプロジェクトも追加しました。
    メモリマップに基づいて、両方の「.ddf」ファイルのROMアドレスを変更しました。
    次に、ブートローダー プロジェクト リンカ設定で、アプリケーションの「.bin」ファイルを追加しました。
    次に、ブートローダー プロジェクト デバッガー設定で、アプリケーションの「.out」ファイルを追加しました。
    アプリケーションコードがブートローダーにリンクされたので、ブートローダーコードをボードにダウンロードしてみました。

    スタック ポインタが範囲外警告がはっせいしてきました。

    警告を無効にした後、エラーはありませんでした。
    しかし、アプリケーションはボードに反映されません。

    私がためしていることが正しいか間違っているかわかりません。
    これについてNoMaYどうおもいますか。おしえてください。