GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
要望を書いて良いとのことで以下
①9軸センサ搭載版COTTON →ITG-3200 - 3軸デジタルジャイロ/ADXL345 - 13bit, ±16g,3軸加速度センサー /HMC5883L - 3軸デジタル地磁気センサー 加速度センサの他にジャイロと地磁気も欲しい②DUAL-CPU搭載COTTON →2つのCPUを完全独立で別々に動かすことが可能 上記①と組み合わせ1つのスケッチで姿勢情報確認(計算)+通信/もう一つのCPUで情報制御③I/O出力5V →モータの制御用④電源端子7-12V入力 →2セル、3セル用⑤無線 →面倒なWiFiやBluetoothでは無く、315MHzとかで8bitの送受信が出来る方が使いやすいのでは?
☆ルネサスCPUの特徴である低消費電力を考えてのIoTへの展開が良いかと思います。
スイマセン。「ボードについての要望や意見、バグはこちらまで(11/27〆切)」への投稿したつもりでした。
コンセプトと価格を踏まえた上での実現になってくるかと思いますね。
今回はカシオ様のPicalicoで簡単にスマホで表示でき、デザイン的な作品にも使用可能なボードを目指しています。
例えばSuzukiさんがこんなものが作りたいから加速度やジャイロ、地磁気が欲しいと要望を挙げていただけるとありがたいです。ただかなりのコストアップにもなるはずですので、すぐに装着できるようなモジュールに対して、スルーホールを用意するのがよいかと考えていますので、ご希望のモジュールがあれば教えてください。今回は秋月電子様から販売いただきますので、秋月様のラインナップからだとなお良いと思います。
電源についても、今回は100キンでも買えるコイン電池で、すぐ動かせるのが一般消費者にとつてもよいかと思います。前述の通り7-12Vで何をしたいのか、どういう接続がよいかご提案いただければと思います。
無線についても同様ですが、ただ今回は可視光通信とデザインのコラボをコンセプトに置いてますのでこれを活かせる無線はよいと思います。コストとの兼ね合いになります。
以上長々とすみませんが、ご理解とご検討をお願いします。新たなシールド企画でもよいと思います。