GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
・e2Studio環境で表題の内容を実施するコードを作成しようと試みています。
当初は、下記サンプルコードのカメラ入力部分をSDカードからの読み込みに置き換えれば実現できると考えて作成してみたのですが、各種知識不足で、
自己解決できない問題が多々あったため、投稿させていただきました。
『rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gcc』
■問題
1. 下記資料を利用して、Gr-mangoのセットアップ、デバック環境を整えたが、breakpointに止まらず、再開ボタンも押せない。
SPD2-IMB-20-0028-01_RZA2M_SoftwarePackageハンズオン.pdf
SPD2-IMB-20-0027-01_GR-MANGO開発環境構築手順.pdf
Debugger Consoleには下記内容が表示される。
No source file named C:/e2work/rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gc_ccustom/src/renesas/application/r_bcd_main.c.
2.改造した『rza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gcc』が動作しない。上記理由によりデバックもできないため、原因が分からない。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
miniwillowです。こんにちは。
ログを見るとrza2m_drp_dynamic_sample2_freertos_gc_ccustomフォルダ以下のファイルが存在しない、と書かれているので元々のサンプルのプロジェクトフォルダと違う新しいプロジェクトフォルダで作業しておられるのでしょうか?
もしそうでしたら、新しいフォルダを作るときにe2sutioにimport済みのフォルダをコピー or リネームして作っていたりはしませんでしょうか?
その場合であれば、一度e2studioを閉じてワークスペースの.metadataフォルダを削除し、e2studioを再起動した後でプロジェクトを再importしてみてください。
また、ブレークポイント設定時にe2studioにimportしたプロジェクトのフォルダに含まれていないファイルを指定した時も同じログが出力されます。
もしそういったファイルを指定しているのでしたらimportしたプロジェクトのフォルダ内のファイルを指定してみてください。
回答ありがとうございます。ご指摘の内容通り、元々のサンプルのプロジェクトフォルダと違う新しいプロジェクトフォルダで作業しており、無事デバックができない問題は解決いたしました。
またその結果、自分の改造したコードが何の意味もないコードだということも分かってしまいました。sdカード以外でもjpg画像が読めれば問題ないので、どなたかご存じでしたらご教授お願いいたします。
miniwillowです。
現状のGR-MANGO向けのソフトでSDを使わない、となるとjpeg画像をバイナリデータに変換しておき、const配列でソースコードにあらかじめ変換したバイナリを埋めておく、といった方法があります。
jpeg画像の入れ替えなどが面倒ではありますが、もしよければお試しください。
返答が遅れ申し訳ありません。 ご助言ありがとうございます。バイナリだと変換をe2studio以外で行う必要があるため、教えて頂いた方法と類似した方法を実装していたサンプルプロジェクト『rza2m_jpeg_codec_sample_freertos_gcc』のコードを移植し、画像の読み込み→表示を実行することができました。ありがとうございます。合わせて新たな問題が出てきましたが、異なる問題なので別の質問にさせて頂きます。