GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
GR-ROSEのソフト開発環境としては、以下の3種類の予定です。
#2018/09/14: Webコンパイラ、e2studio用プロジェクトをV0.02にアップデートしました。RX65NではRAMが2分割されていますが、これがリンカスクリプトに正しく記載されておらず、RAMの容量をオーバーを起こし、Ethernet、RTPS関連が動作しないことがあるのを修正しました。また、Amazon FreeRTOSのRX用リリース V0.1.4を適用しました。
#2018/09/21: Webコンパイラ、e2studio用プロジェクトをV0.03にアップデートしました。 Serialクラスのボーレートの精度をあげました。受信端子をINPUT_PULLUPにしました。近藤科学のB3M-SB-1040-Aで1.5Mbps、RS-485(Serial3)が動作することを確認しました。
#2018/11/9: ライブラリ全体をV0.04にアップデートしました。I2C修正、SerialクラスでDIRECTIONを送信→受信に切り替える際に送信バッファが空になるまで待つ、Micros修正。
①Webコンパイラ
Webブラウザを使ってオンラインでプログラムする環境です。
GRトップからログインして、プロジェクトテンプレート「GR-ROSE_Sketch_Vx.xx.zip」を選択して、プロジェクトを作成してください。
プログラムをビルドすると、「rose_sketch.bin」ができあがります。GR-ROSEのリセットボタンを押して、ストレージにbinファイルを書き込めばプログラムが走ります。
②IDE for GR
Arduinoライクなオフライン環境です。正式版への対応はプロデューサーミーティング後にハードウェア、ソフトウェア共に仕様がFixしてから行います。
β版用には以下のファイルを解凍し、フォルダ「rx65n」を以下にコピーしてください。IDE for GR V1.04以上で対応しています。
Windows : ide4gr-1.04-windows\ide4gr-1.04\hardware\arduino
Mac : IDE4GR(略)hardware\arduino
③e2studio
プロ向けのEclipseベースのオフライン環境です。
どのプロジェクトもフォルダのみ残っていて中のファイルが空っぽの状態です。
新規にプロジェクトを作ってビルドすることはできます。