GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
JiGoRo です。
GR-ROSEのピン配置について確認です。
RX65N のアナログポート(PD2-PD7)がアサインされてるアナログ端子ですが、
どのピンがどこに位置付けられているかの情報が見当たりませんでした。
設計者の感覚を想像すると、MCUから近い方の端子からPD2,3,4,5,6,7の順になっていると想像しました。
正しいでしょうか?
JiGoRoです。 自己レスです。
ポートの順番はMCUに近い方からPD2~7で正しいようです。 アナログポートとしている PD2-7 はSDHI端子でもあります。
今回、その端子を使って、SDHIドライバ+FITによりSDカードアクセスしてみました。
秋月電子通商さんからマイクロSDカードスロットの子基板が販売されてましたので、ワイヤー結線だけでハードは完成です。
GND,VDDだけ注意です。 SDは3.3VなのでPmod側からとることとなります(アナログの一部だけでも3.3Vであってほしかったですね)。
(がじぇるね開発環境ではなく、素のCS+と SmartConfigurator で、ごめんなさい)