オープンソースTCP/IPプロトコルスタック「uIP(マイクロアイピー)」によるウェブサーバーを
がじぇるねの開発環境「ウェブコンパイラ」用に移植しました.
こちらのサイトで公開しています.
http://homepage3.nifty.com/fpga/gr/
uIPはAdam Dunkels氏が開発してBSDライセンスで公開されています.
Adam氏のページ(現在は開発を行っていない)
http://dunkels.com/adam/
uIPの入手先
http://sourceforge.net/projects/uip-stack/
ウェブコンパイラは余計なファイルがあるとエラーになるためウェブサーバのビルドに必要なファイルだけにしています.
アーカイブに含まれないファイルはここから入手可能です.
RX63N用のイーサネットドライバはCQ出版インターフェース誌の2011年6月号を参考にしました.
起動するとuIP付属のウェブサーバが動作します.
MACアドレスはローカルアドレスの「02:00:00:00:00:00」(gr_sakura_uip\uip\gr_sakura\tapdev.cに記述)
IPアドレスは「192.168.0.2」(gr_sakura_uip\uip\gr_sakura\main.cに記述)
ウェブページの追加手順はCQ出版インターフェース誌2012年9月号特集第9章のFM3用製作記事が参考になると思います.
今月24日までは書店で販売しています.