更新 e2 studio 和 FSP 后,代码中出现 printf函数会出现如下问题,请问要如何修改配置吗?
你好,
e2s中使用printf需要设置uart中断和重定向,可以参考此例程。
ek_ra2l1_redirect_printf.zip
感谢,改成这例程的重定向可以正常使用。但好奇之前的重定向在以前版本是可以使用的FPS 4.4.0,改成FPS5.2.0就如上图报错。
之前重定向
可能是由于更新之后,编译器选项中的-specs=nosys.specs之类的编译参数被修改了,也可能会导致这个问题
发现个问题,这个例程的重定向使用RA2编译没问题,RA0使用printf不带参数可以编译通过,带输出参数一样编译报错