我自己做了一块电路,使用了DA14531和外挂FLASH芯片W25X20XL,通过SmartSnippets Toolbox可以连接DA14531,FLASH CODE界面连接也正常,但是不能擦除也不能读,read后读出来一部分都是0,请问这是什么情况?后面我修改了flash的地址,但还是无法擦除,只能读数据,读出来全是0,求解答
你好,
欢迎在论坛分享问题。
这个问题和 flash 的驱动有关,我们有一个 flash 的选型手册,请参考选型,这些默认有相关驱动支持的。
www.renesas.com/.../b-088-da1453x-flash-selector-guide