IKKIです、ハードウェアの初心者ですが、
RX231を使って簡単の回路を作ってFINEインターフェイスを用いてe2-liteでデバッグすると、
"選択されたターゲットデバイスはハードウェアと一致していません"というエラーが出ます。
RX231はR5F52318ADFM, 64pin , 12MHz水晶発振子使用
3pinにMD_FINE, R4.7Kプルアップ
6pinにReset
27pinにUB(PC7), R10Kブルダウン
3.3V外部供給、GNDと併せて5本線(UBはエミュレータ側を外しても)
何かヒントをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
IKKIさん、こんにちは。NoMaYです。FINEの単線双方向通信はN-chオープンドレインによる1Mbpsほどの単線双方向信号だと思いますが、その通信レートでプルアップ抵抗が4.7KΩは大きいと思うのです。1KΩ程度にしてみてはどうでしょうか?