RX231のFINEインターフェイスでe2-lite接続不能

IKKIです、ハードウェアの初心者ですが、

RX231を使って簡単の回路を作ってFINEインターフェイスを用いてe2-liteでデバッグすると、

"選択されたターゲットデバイスはハードウェアと一致していません"というエラーが出ます。

RX231はR5F52318ADFM, 64pin , 12MHz水晶発振子使用

3pinにMD_FINE, R4.7Kプルアップ

6pinにReset

27pinにUB(PC7), R10Kブルダウン

3.3V外部供給、GNDと併せて5本線(UBはエミュレータ側を外しても)

何かヒントをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

Parents
  • IKKIさん、こんにちは。NoMaYです。

    FINEの単線双方向通信はN-chオープンドレインによる1Mbpsほどの単線双方向信号だと思いますが、その通信レートでプルアップ抵抗が4.7KΩは大きいと思うのです。1KΩ程度にしてみてはどうでしょうか?

Reply
  • IKKIさん、こんにちは。NoMaYです。

    FINEの単線双方向通信はN-chオープンドレインによる1Mbpsほどの単線双方向信号だと思いますが、その通信レートでプルアップ抵抗が4.7KΩは大きいと思うのです。1KΩ程度にしてみてはどうでしょうか?

Children
No Data