IKUZOさん
ちょっと接点数が多いですね。。。 FETとかなら数十円ですけども、基板を作らないといけないんですよね。
しかも500本だと相当大きな基板になりそうです。20本ずつ25枚のボードに分けるとかすれば基板の量産効果?がでそうですけども。
Kirinさん
回答ありがとうございます
基板はすぐに製作できますので
結局のところ記載不足だったのですが
A接点が500本
B接点が500本
C接点が500本
ですFETを使用するですね、フォトリレーも考えたのですが3Aとなると
メカ式ではそんな特別なものってないですよね
うちのものがコネクタをステップモータで動かせばいいというようなことを言いますが
耐久性からみてどうかと思います
FETで双方向で設計しなといけないのですが
内部ON抵抗などいいものがありますでしょうか?
なにかひとつこれがあるよというような
ピッタリなものがないかと
digikeyの条件検索を使って3秒で絞り込んだFETは以下のものです。(諸条件をまじめに調べだすとキリがないので^^;) NVD5117PLT4G pch NTD3055-094T4G nch
0~30Vを通すため、pchとnchを使ってトランスファーゲート構成にしてください。 シャットダウン時にボディーダイオードを無効(逆流防止)にするため、ダイオードの向きが向かい合わせになるよう、1ch毎にトランスファーゲートを2組使ってください。 30V制御時にVgsの耐圧が足りないのでpch/nchともに分圧して制御してください。 コモンから3系統×500接点×4個=6000個のトランジスタが必要になりますね。
フォトMOSリレー
www3.panasonic.biz/.../index.jsp
www.omron.co.jp/.../search
A接点だけでなくB接点もあります、
でも500個並べたら熱いだろうなぁ。
ロータリーカムスイッチ
www.repic.co.jp/.../camswitches
いにしえの昔のパチンコ屋のネオンサインの制御装置がこんなヤツ。
このカムスイッチをモーターで回す
でも、500段接点
モーターもかなりでかいだろうなぁ
シャフトもそれなりに太くしないと剛性不足で捻じれちゃうよな
ステッピングモータじゃあトルク不足で回せないでしょう
C接点500回路ですよね。発熱やスペースなどを考えると4回路パワーリレーならあるので125個並べるのがベストに思えます。
パナソニックのSPパワーリレーで3ソースと3アンプと3スピーカのセレクターを自作したことがあります。レールあるはアルミ板などにねじ止めすればすっきりと実装できそうです。パナソニックは電話で問い合わせるといろいろと教えてくれますが、個人に売ってくれる特約店さんを探すのに苦労しました。オムロンなども調べたのですがSPパワーリレーはコイル電流が非常に小さかったように記憶してます。3Aだともっと回路数の多いものもあるかも?