Smart Analogにおける同期検波アンプ(ゲインアンプ),ハイパス・ローパスフィルタ基準電圧について

Smart Analogにおける同期検波アンプ(ゲインアンプ),ハイパス・ローパスフィルタ基準電圧について
Smart Analogでは同期検波アンプ(ゲインアンプ),ハイパス・ローパスフィルタを使用する際,基準電圧を設定しますが,
同期検波アンプ(ゲインアンプ)の場合,例えば,基準電圧を1V,ゲイン6db(増幅率2倍)としたとき,アンプから出力される波形の中心が1Vになるということでしょうか?
また,ハイパス・ローパスフィルタの場合も上記の同期検波アンプのように,考えてもよろしいでしょうか?
また,位相が反転するとのことですが,基準電圧を中心に対称に位相が反転するのでしょうか?

  • kkkkさん

    その考え方であっていると思います。

    実際は、基準電圧が低すぎたり、高すぎたりすると、増幅された(反転した)信号が電源レールにぶつかってクランプしてしまうので注意が必要ですね。
    また、入力波形も基準電圧を中心に振幅させる必要があります。